恩智浦单片机系列丛书

《轻松玩转ARM Cortex--M4 微控制器——基于 Kinetis K60》
基本信息 内容简介

图书名称:轻松玩转ARM Cortex--M4 微控制器

——基于 Kinetis K60

作者:王日明 等编著

出版社:北京航空航天大学出版社

ISBN:9787512415379

出版日期:2014-09-01

王日明、廖锦松、申柏华编著的《轻松玩转ARM Cortex-M4微控制器--基于Kinetis K60(工程师经验手记)》以野火K60开发板V2为实验平台,以K60的各个外设为主线,深入浅出地介绍了微控制器开发的各个步骤,重点强化嵌入式C语言、时序分析能力、寄存器配置思路、软件编程思想,力求让读者达到学一款微控制器而通各种微控制器的目的。

本书配套的例程还包含一些拓展实例,书中虽然没涉及此部分内容,但拓展例程都具有实用的参考价值,尤其适合参加智能车比赛的同学使用。本书的例程都是基于寄存器开发的,对于有简单的C语言基础的读者即可轻松上手此书。

ARM Cortex-M微处理器简介
基本信息 内容简介

图书名称:嵌入式实时操作系统MQX应用开发

技术:ARM Cortex-M微处理器

作者:王宜怀,朱仕浪,姚望舒

出版社:电子工业出版社

ISBN:9787121240379

出版日期:2014-08-01

MQX是一款免费、开源、有技术支持,面向工业控制、医疗电子、家用电器等领域的嵌入式实时操作系统(RTOS)。本书以恩智浦(NXP)的MQX4.1.0为蓝本,以ARMCortex-M微处理器为实例,详细阐述RTOS的基本概念、原理与应用方法。全书共分11章,从实际应用角度阐述MQX应用程序的设计方法。第1~7章囊括了MQX工程框架、任务基本设计方法与规则、启动流程、中断执行过程、延时函数、任务的创建、调度方法、事件、信号量、内存管理、日志等基本知识要素,同时也给出了MQX基本原理,主要包括内核数据区、MQX启动过程、中断、时间管理、任务管理、调度等机制剖析,第8章给出MQX基本知识要素的综合实例;第9章给出库文件、MQX移植、轻量级MQX、看门狗等MQX程序设计以及任务设计方法的讨论;第10~11章分别给出USB组件及RTCS组件的使用方法。
ARM Cortex-M4 Kinetis微控制器简介
基本信息 内容简介

图书名称:嵌入式系统原理与实践:ARM

Cortex-M4 Kinetis微控制器

作者:王宜怀,吴瑾,蒋银珍

出版社:电子工业出版社

ISBN:9787121158223

出版日期:2012-03-01

《嵌入式系统原理与实践:ARM Cortex-M4Kinetis微控制器》是国内第一本以ARMCortex-M4内核的Kinetis微控制器为蓝本来讲述嵌入式系统的图书。Kinetis系列微控制器将高效的ARMCortex-M4内核与先进的低功耗设计技术相结合,是业内功耗最低的基于Cortex-M4的MCU解决方案。全书共15章,其中前4章简要阐述了嵌入式系统的知识体系、学习误区、学习建议和基于硬件构件的嵌入式系统开发方法,给出了ARMCortex-M4简介及K60硬件最小系统,示例了第一个样例程序及开发环境下的工程组织方法,完成了第一个K60工程的入门任务,并讲解了第一个带中断的实例,前4章囊括了学习一个新MCU完整要素的入门环节;第5章到14章分别给出了GPIO的应用实例(键盘、LED与LCD)、定时器、A/D、D/A、比较器、TSI、SPI、I2C、I2S、Flash、CAN、SDHC、USB、以太网及K60其他模块等;最后一章给出了进一步学习的指导。《嵌入式系统原理与实践:ARM Cortex-M4Kinetis微控制器》适用于有关高校嵌入式系统的教学或技术培训资料,也可供ARMCortex-M4应用工程师作为技术研发参考。
ARM Cortex-M0+Kinetis L系列微控制器简介
基本信息 内容简介

图书名称:嵌入式技术基础与实践

—ARM Cortex-M0+Kinetis L系列微控制器

作者:王宜怀,朱仕浪,郭芸

出版社:电子工业出版社

ISBN:9787302333661

出版日期:2013-11-01

本书以恩智浦(NXP)的ARM CortexM0+内核的Kinetis L系列微控制器为蓝本阐述嵌入式系统的软件与硬件设计。全书共14章,其中第1章为概述,简要阐述嵌入式系统的知识体系、学习误区与学习建议。第2章和第3章给出ARM CortexM0+简介及KL25硬件最小系统。第4章给出第一个样例程序及CW开发环境下的工程组织方法,完成第一个KL25工程的入门任务。第5章阐述构件化开发方法与底层驱动构件封装规范。第6章阐述串行通信接口UART,并给出第一个带中断的实例。第1~6章囊括了学习一个新的MCU入门环节的完整要素。第7~13章分别给出了Systick、TPM、PIT、LPTMR、RTC、GPIO的应用实例(键盘、LED与LCD)、Flash在线编程、A/D、D/A、比较器、SPI、I2C、TSI及KL25其他模块等。第14章给出了进一步学习指导。

书名 出版社 作者/单位 出版时间 面向读者
8 bit MCU
Motorola(NXP)微控制器MC68HC08原理及其嵌入式应用 清华大学出版社 刘慧银、龚光华/清华大学 2005.1 初学者
HC68位单片机入门及实践 北京航空航天大学出版社 熊慧/天津工业大学 2006.9 初学者
单片机认识与实践 北京航空航天大学出版社 邵贝贝/清华大学 2006.8 初学者/开发人员
嵌入式应用技术基础教程 清华大学出版社 王宜怀/苏州大学 2005.7 初学者/开发人员
M68HC08单片机原理及C语言开发实例 北京航空航天大学出版社 常越/上海交通大学 2005 初学者/开发人员
嵌入式技术基础与实践 清华大学出版社 王宜怀/苏州大学 2007.11 初学者/开发人员
恩智浦 08系列单片机开发与应用实例 北京航空航天大学出版社 何此昂 2009.1 开发人员
恩智浦8位单片机实用教程 电子工业出版社 李刚/天津大学 2009.7 大学教材
嵌入式控制器S08AW原理与实践 北京航空航天大学出版社 王威/河北工业大学 2008.11 初学者
恩智浦 HCS08单片机原理及应用 电子工业出版社 杨明/华中科技大学 2011.9
16 bit MCU
单片机嵌入式应用的在线开发方法 清华大学出版社 邵贝贝/清华大学 "2004.1出版
2006.3、2007.2修订"
开发人员
嵌入式系统 - 使用68HC12和HCS12的设计与应用 电子工业出版社 "Steven Barrett & Danie J. Pack 著,
郑扣根 唐杰 何通能译"
开发人员
嵌入式系统 - 使用HCS12微控制器的设计与应用 北京航空航天大学出版社 王宜怀/苏州大学 2008.3 开发人员
学做智能车——挑战“恩智浦”杯 北京航空航天大学出版社 邵贝贝/清华大学 2007.3
HCS12微控制器原理及应用 北京航空航天大学出版社 王威/河南工业大学 2007.1
嵌入式系统中的双核技术 北京航空航天大学出版社 邵贝贝/清华大学 2008.8 研究生/开发人员
单片机与嵌入式系统开发方法 - HCS12XS 清华大学出版社 薛涛/清华大学 2009.1 大学教材/开发人员
基于HCS12的嵌入式系统设计 电子工业出版社 吴晔/合肥工业大学 2009.9 大学教材/开发人员
MC9S12XS单片机原理及嵌入式系统开发 电子工业出版社 吴晔/合肥工业大学 2011.9 大学教材/开发人员
嵌入式应用技术基础与实践(第2版) (HCS08) 清华大学出版社 王宜怀/苏州大学 2011.3 大学教材/开发人员
嵌入式应用技术基础与实践实验指导(第2版) 清华大学出版社 王宜怀/苏州大学 2011.6 大学教材/开发人员
嵌入式系统设计实战—基于恩智浦S12X微控器 北京航空航天大学出版社 王宜怀/苏州大学 2011.5
单片机原理及应用---使用NXP S12X 构建嵌入式系统 清华大学出版社 任勇/重庆大学 2012.1 教材/开发人员
DSP
Motorola DSP型16位单片机原理与实践 北京航空航天大学出版社 邵贝贝/清华大学 2003.1 开发人员
Motorola 24位DSP原理与应用基础 北京航空航天大学出版社 周浩敏/北京航空航天大学 2004.1 开发人员
恩智浦 16位DSP原理与开发技术 机械工业出版社 范寿康/三江学院 2005.11 开发人员
DSP56800E控制器原理及其应用 电子工业出版社 陈新/南京航空航天大学 2007.2 开发人员
DSP原理及电机控制系统应用 北京航空航天大学出版社 冬雷/北京理工大学 2007.6 开发人员
DSP技术与应用 机械工业出版社 张太镒、宁改娣/西安交通大学
刘和平/重庆大学
2007.5 初学者/开发人员
数字信号控制器原理及应用 - MC56F8346 科学出版社 刘和平/重庆大学 2011.5
DSP原理及开发技术 冬雷/北京理工大学
ColdFire
ColdFire系列32位微处理器与嵌入式Linux应用 北京航天航空大学出版社 李晶皎/东北大学 2005.6 开发人员
恩智浦 Flexis系列微控制器入门及开发 - 从8位到32位轻松升级 电子工业出版社 陈奕梅、尤一鸣/天津工业大学 2009.7 初学者/开发人员
基于32位ColdFire构建嵌入式系统 电子工业出版社 王宜怀 2009.7 初学者/开发人员
深入浅出Coldfire系列32位嵌入式微处理器 北京航天航空大学出版社 张瑞/恩智浦公司 2009.9 开发人员
PowerPC
Linux PowerPC 详解 机械工业出版社 王齐 2008.1 开发人员
ARM
基于i.MX27的音视频多媒体处理技术与实践 北京航空航天大学出版社 张太镒/西安交通大学 2009.1 开发人员
音视频多媒体处理技术与实践 张太镒/西安交通大学 2011
嵌入式系统原理与实践 - ARM Cortex-M4 Kinetis微控制器 电子工业出版社 王宜怀 2012.3
汽车电子
汽车电子技术原理与应用 北京理工大学出版社 张幽彤、陈宝江、翟涌/北京理工大学 2006 开发人员
汽车CAN总线系统原理、设计与应用 电子工业出版社 罗峰/同济大学 2009.9 开发人员

为了提高书籍的写作质量,以便更好地向广大读者介绍恩智浦的技术和产品,敬请为您所阅读过的关于恩智浦产品的书籍做出评价,并提供您宝贵的意见和建议。联系方式:connie.ma@nxp.com